结果:找到"蓝牙aoa 深圳核芯物联 岳毅恒 ",相关内容1000条
- 2022年疫情常态下适合蓝牙aoa室内智能仓储的广泛应用案例分享2022-05-2209:29·蓝...
- 2022年疫情常态下适合蓝牙aoa室内智能仓储的广泛应用案例分享2022-05-2209:29·蓝牙AOA定位岳毅恒2022年疫情斗争常态化的条件下,适合蓝牙aoa室内精准定位的应用场景思考:智能仓储的广泛应用案例分享核芯物联岳毅恒深圳核芯物联科技有限公司战略合作拓展总监上海人民全力抗击新冠疫情,在全域静态接近2个月的努力下,已经快要迎来胜利的曙光,虽然人员流动暂时未能全面恢复,但是物流的恢复已经日渐明显,最近一家速运公司已经完成了我们第一单上海到深圳的快递,正式宣告我们作为个人,和外界的双向物流通道也已经打通,抗击疫情胜利的大趋势日渐向好!借着向好的趋势,我们一起探讨一下2022年疫情斗争...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蓝牙aoa 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2022-05-22 21:00:00
- PHY6222蓝牙5.2替代NRF52832-QFAA低成本国产解决方案
- 1.封装;QFN322.工作电压范围1.8v至3.6v3.嵌入式buckdc-dc和ldos4.电池监视器5.关断电流0.3uA6.睡眠电流1uA7.4.7mA的接受电流为3.3V8.4.7mA的0db的发射功率为3.3v9.MCU:<60uA/MHz10.支持ble2mbps协议11.BLE5.1可兼容BLE5.012.支持mash组网13.传输速率-90dBm14.125khz传输速率-103dBm15.温度:-40℃~125℃16.系统内快闪存储器128KB-8MB17.在睡眠模式下所有可编程内存64KBSRAM18.具有8kb缓存内存的四路指令缓存19.96KBROM20.25...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.2 物联网 智能家居 蓝牙耳机 蓝牙音箱 蓝牙锁 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-29 17:14:00
- 全网最全面最开放的蓝牙AOA高精度定位行业生态解决方案配套产品及商用案例真实视频合集分享来自深圳核...
- 截至2022.2.1全网最全面最开放的蓝牙AOA高精度定位行业生态解决方案配套产品及商用案例真实视频合集分享来自深圳核芯物联科技原创核芯物联岳毅恒国产蓝牙AOA高精度定位国内开放融合的蓝牙AOA高精度精准融合定位解决方案最全面完善生态伙伴列表更新中2021.11.189大商业场景实际案例分享--追寻蓝牙AOA的星辰大海突进商业市场深圳核芯物联国产蓝牙aoa基站的商业案例进行曲20211113核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案104上海仁微-智慧养老核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案103上海仁微-医疗物联网核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案102济南恒达新-智慧能源核芯物联蓝牙AOA生态合作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙aoa 生态合作 核芯物联 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2022-02-01 11:43:00
- 启明云端分享|关于sigmastarSSD201/SSD202D核心板在使用中需要注意的问题
- 启明云端出产的核心板已经具备自动从SD卡升级功能和自动烧录MAC地址功能。其中SD卡自动升级功能对应使用make_sd_upgrade_sigmastar.sh脚本生成的固件,自动烧录MAC地址对应使用我们提供的make_mac工具制作的mac数据。您只需要将升级固件和mac数据存放到SD卡中,把SD卡装在主板上并给主板上电,一切工作将会自动执行。听起来这些工作是非常便捷的,但是,需要您做一些前期工作。当然,这些前期工作并不复杂,下面我将引导您完成这些工作。1.把burn_mac.tar解压后,得到boot、make_mac和project三个文件夹;2.把boot目录下的文件,对应路径覆盖...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 核心板 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-12 11:32:00
- 集齐行业方案,召唤生态伙伴,2021IOTE展会核芯物联蓝牙AOA和您一起牛起冲天!
- 各位亲爱的合作伙伴:2021牛气冲天,值此开春之际,核芯物联殷切期望能与各位合作伙伴合力进行更多推广,进一步打开市场。如果您有意推广贵司集成了核芯物联蓝牙AOA高精度定位技术的行业解决方案,我们将会在公众号/手册/展会等平台上合力进行宣传。宣传主要需求的素材如下:1)解决方案PPT/PDF【保留贵司信息】;2)word版本的解决方案;3)方案中涉及到的配置清单excel;4)方案的展示视频;当然不局限上述内容,欢迎提供更多的思路和素材,让更多的客户了解并选择您的解决方案。我们期待2021有更多斩获。上述材料可以发至我司邮箱:media@coreaiot.com,如有疑问亦可直接联系我。wec...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蓝牙aoa 核芯物联 高精度定位 岳毅恒 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-02-18 21:20:00
- 2021启动定位生态赋能打造蓝牙AOA城市展厅
- 2020年深圳核芯物联的生态合作伙伴已经在全国展开布局,已经覆盖的城市呈现星火燎原之势,请参见:2021年深圳核芯物联将在2020年生态合作伙伴覆盖的城市基础上,启动国产蓝牙AOA定位生态赋能行动,在全国333地级市免费帮助生态伙伴搭建蓝牙AOA定位展厅:如果您公司是软件开发商?有物联网软件平台如果您公司是解决方案商?做定位的解决方案如果您公司是系统集成商?有行业的项目机会如果您开放公司的展厅?面积至少50平方,层高至少3米以上,有CAD图纸如果您公司有可供培训的会议室?可以容纳20人以上,有大屏供展示如果您公司位置在城市的中心区域?交通枢纽CBD商圈科技园区,方便抵达如果您公司有熟练的技术...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蓝牙aoa 深圳核芯物联 岳毅恒 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-02-16 12:59:00
- 九九物联AmebaZ-IISDK上手指南
- 本章介绍如何在windows系统下搭建SDK开发环境,包括IDE的安装,驱动安装和调试工具软件的安装。1.IAR8.32的安装和注册我们提供的SDK是基于IAR8.32.1版本的工程,需要安装8.32.1或更高的软件版本才能正常打开和编译,低版本的IAR打开工程编译会出错。1.1下载IAR8登录IAR官网下载,官网地址https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm1.2JLINK驱动安装AmebaZII的SDK支持JLINK的SWD接口在线调试代码和下载程序,方便对SDK进行二次开发。使用JLINK进行调试先要安装...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ ,AFM201T, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-24 12:08:00
- 九九物联AFM201TAT+指令集V1.1
- 物联网-新品新活动支持辅助-WiFi+BLE指令操作说明AFM201TAT+指令集V1.11、简述AT+应用集?AT即Attention,AT+指令集是通过加上用户易懂的字符标识形成一串功能组合命令。通俗易懂的命令,并且采用标准接口来收发AT命令,可通过一组简单命令完成设备的控制、数据传输,经过对原厂的标准指令集的优化和组合,用户可以不用理会底层的开发细节,能更加简单化地实现对Wi-Fi设备的操作。1.1指令可分为:基础指令,Wi-Fi控制指令,网络查询指令,网络数据传输指令(TCP/UDP指令)、提示指令1.2AT+指令格式2.Wi-Fi配网、建网相关实例2.1STATION模式,联网及相...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-11 13:28:00
- 无法低调,立创商城被深圳大学老师写进教材了
- 说出来你可能不信,深大老师化身立创“自来水”,让我们一不小心在学弟学妹中怒刷了一波存在感。因为立创商城出现在了他们的教材里。喏,就是这本书。深圳大学董磊老师主编的《电路设计与制作实用教程》,“卓越工程师培养系列”专业丛书的其中一本,属于高等教育“十三五”规划教材,据说许多高校电子相关专业的学生已经在使用了。这是一本什么样的书?作者说它是连接理论和实践的“桥梁”。这本书用一个STM32核心板作为实践载体,贯穿整个电路板设计与制作过程,将大量干货技能,包括元器件采购、STM32核心板焊接、原理图设计及PCB设计、制作元器件库、制作电路板等,打包输出,关键环节,如电路板焊接、PCB打样/贴片、电路...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 深圳大学 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-01-22 18:35:00
- 智能蓝牙挂锁APP
- 智能蓝牙挂锁可为日记本上锁,行李箱上锁,仓库上锁,宿舍衣柜上锁...深圳蓝牙挂锁方案商专业承接蓝牙智能方案应用,优势供应蓝牙挂锁PCBA\智能蓝牙挂锁IC方案,亦可根据客户的外壳完成个性化定制版蓝牙挂锁方案设计与开发。13580741381Q:1196393673(刘小姐)“蓝牙挂锁”是一个由内嵌MS1793低功耗蓝牙芯片的模块挂锁搭配蓝牙挂锁APP使用,在蓝牙有效射程范围内通过手机控制蓝牙挂锁开锁的方案。该方案可实现只需将手机蓝牙打开跟智能挂锁匹配,即可一键开锁,也可添加多个锁进行管理。方案特点:1.一键开锁:手机一点就能代替钥匙开锁2.设备电量显示3.多设备管理:一个APP可以添加多个挂...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙挂锁方案,蓝牙挂锁APP,深圳蓝牙挂锁方案商 发帖人:szcxwkj17 发帖时间:2019-01-17 16:59:00
返回